ABB智慧社区平台软件包括ABB智慧社区和ABB智慧工程软件。为使用ABB智慧社区平台软件(以下简称“本软件”)及服务,您应当阅读并遵守《ABB智慧社区平台软件许可及服务协议》(以下简称“本协议”)。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容。您可以选择不使用本软件及服务,但如果您使用、获取账号、登录本软件等行为即视为您已阅读并同意本协议的全部内容。若您是18周岁以下的未成年人,在使用本软件前,还应事先取得您家长或法定监护人的同意。
本软件平台上关于用户(包括但不限于平台、平台入驻经销商、平台会员、平台游客)发布的相关的信息(包括但不限于图片、文字、视频)均由用户自行提供,用户依法应对其提供的任何信息承担全部责任。
任何单位或个人认为本软件内容(包括但不限于本软件用户发布的信息)可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本软件或本软件运营方提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明、具体链接(URL)及详细侵权情况证明。我们在收到上述法律文件后,将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。
本软件平台转载作品(包括论坛内容)出于传递更多信息之目的,并不意味本软件(包括本软件关联企业)赞同其观点或证实其内容的真实性。本软件尊重合法版权,反对侵权盗版。若本网有部分文字、图片作品等侵害了您的权益,在此深表歉意,请您通过support.cndex@cn.abb.com立即联系我们,我们会尽快与您解决。
ABB智慧社区平台软件包括ABB智慧社区和ABB智慧工程软件。为使用ABB智慧社区平台软件(以下简称“本软件”)及服务,您应当阅读并遵守《ABB智慧社区平台软件许可及服务协议》(以下简称“本协议”)。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容。您可以选择不使用本软件及服务,但如果您使用、获取账号、登录本软件等行为即视为您已阅读并同意本协议的全部内容。若您是18周岁以下的未成年人,在使用本软件前,还应事先取得您家长或法定监护人的同意。
2.1本软件的一切著作权、商标权、专利权、商业秘密等知识产权,以及与本软件相关的所有信息内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频、图表、界面设计、版面框架、有关数据或电子文档等)均受中华人民共和国法律法规和相应的国际条约保护,为本公司及相关权利人专属所有或持有,您应予以尊重。
2.2未经本公司或相关权利人书面同意,您不得为任何商业或非商业目的自行或许可任何第三方实施、利用、转让上述知识产权。
3.1您可以直接从本公司的网站获取本软件,也可以从得到本公司授权的第三方获取。
3.2本公司可能为不同的终端设备开发了不同的软件版本,您应当根据实际情况选择下载合适的版本进行安装,并按照该程序提示的步骤正确安装。
3.3为提供更加优质、安全的服务,在本软件安装时可能推荐您安装腾讯应用宝软件,您可以选择安装或不安装。
3.4为了保证本软件及服务的安全性和功能的一致性,本公司有权不经向您特别通知而对软件进行更新,或者对软件的部分功能效果进行改变或限制。
3.5本软件新版本发布后,旧版本的软件可能无法使用。本公司不保证旧版本软件继续可用及相应的客户服务,请您随时核对并下载最新版本。
3.6如果您不再需要使用本软件或者需要安装新版软件,可以自行卸载。
4.1.1如您有使用ABB 智慧工程或管理服务需求,请联系您的上一级用户为您注册账户。您需提供相关的个人信息。您必须承诺和保证:您提交的所有注册信息真实准确。用户完成账号申请注册手续后,获得账号的使用权。当您首次登录账号时,必须要修改密码,以确保账户的安全性.
4.1.2如您个人有使用ABB智慧社区服务需求,您可下载ABB智慧社区应用软件,本人可直接注册成为ABB智慧社区用户。您必须承诺和保证:您提交的所有注册信息真实准确.
4.2初始申请注册人不得赠与、借用、租用、转让或售卖账号或者以其他方式许可非初始申请注册人使用该账号。
4.3用户有责任妥善保管注册账号信息及账号密码的安全,并对账号下的一切操作行为承担法律责任。用户同意在任何情况下不向他人透露账号及密码信息。
4.4当在您怀疑他人在使用您的账号时,您应立即通过support.cndex@cn.abb.com通知本公司。
5.1用户声明并保证,本公司使用用户提供的用户数据或其他数据,或者用户依本协议授予协议项下的任何许可或权利,不侵犯任何人的知识产权或其他权利。
5.2 用户应当赔偿本公司,并使其免遭受任何法律下关于第三方知识产权或者因用户数据或本公司依协议对其使用产生的其他权利的指控或任何所谓的实际侵权,引起或相关的一切费用、索赔、要求、责任、开支、损害或损失。
6.1 本公司 “原样” 向用户提供服务和软件,没有保证,也没有维护或支持服务,仅用于协议规定的用途。除协议明确规定外,本公司不就服务和软件提供任何声明或保证,且本公司明确否认一切明示、默认、法定或其他的保证和声明,包括但不限于以下保证:服务或软件安全,可不间断提供,没有错误或者没有有害组件,或者提供的报告准确,或者适销、适合特定用途、令人满意的质量、不侵权、享受权的默认担保,以及源于交易过程或贸易惯例的保证。
7.1 本公司不需要就协议引起或相关的以下各项承担基于合同、侵权(包括过失)、违反法定义务或其他依据的责任:(i)利润、销售或业务、协议或合同、预期节省、收入损失,或者商誉损害;(ii)业务中断或者数据丢失或损坏;(iii)替代商品或服务的费用;或者(iv)间接的、继发的、附带的、特殊的、惩罚性的损害赔偿金或惩罚性损失。
7.2 根据第7.1和7.3款的规定,合同引起或相关的本公司责任总额,不论基于合同、侵权(包括过失)、违反法定义务或其他依据,以第一项诉因出现之前的12(十二)个月内依本协议支付的收费为限(如有)。
7.3 第7.1和7.2款规定的本公司的责任限制不适用于:(i)其过失或其雇员、代理人或分包商的过失导致的死亡或人身伤害;(ii)故意不当行为、欺诈或欺诈性误述;或者(iii)根据应适用法律不限制或排除的其他责任。
8.1 如果本公司断定用户使用服务和/或软件存在以下情形,本公司可全部或部分地中止服务和/或软件:(i)对服务、软件或第三方构成风险;(ii)可对服务或软件的性能造成不利影响;(iii)违反法律,或者构成本公司违反法律的风险;或者(iv)使本公司或第三方承担责任。
8.2 本公司仅在合理必要限度内,中止服务和/或软件。除非本公司认为需要立即中止,本公司将采取商业上合理的努力,在中止服务和/或软件之前,提供合理的通知。 九、终止
9.1 如果一方实质违反合同,并且如果违约本身可以补救,未在未违约方做出违约通知后30(三十)日内补救违约情形,对方可经书面通知对方终止协议并立即生效,且其他权利或救济不受限制。
9.2 本公司可在以下情况下经书面通知用户(全部或部分)终止协议并立即生效,它的其他权利或救济不受限制:(i)适用于服务的一个或多个国家的法律发生变更,导致继续履行服务非法、不现实或者对提供服务有其他实质影响(包括成本影响),或者(ii)用户违反本协议条款。
9.3 本公司可自主决定并提前一个月书面通知用户(全部或部分)终止协议且无需向用户承担任何责任。
9.4 本协议由于任何原因终止后:(i)用户应当从其计算机系统卸载一切软件,停止使用软件,并且如果本公司要求,向本公司提供已如此行事的证据;(ii)终止生效日或之后,本公司可断开用户对服务和/或软件的连接;并且(iii)双方在终止时产生的权利、救济、义务和责任不受影响,包括终止日或之前存在的就违反协议主张损害赔偿的权利。
再次感谢您对本公司的信任和支持!